Other Parts Discussed in Thread: TFP410
大家好,
使用i2c配置TFP410,寄存器上存在一些问题。
1. CTL_1_MODE寄存器[0]~PD此读/写寄存器包含断电模式。
0:关闭电源(重置后的默认设置)
1:正常操作
此寄存器的位0应用于 控制IIC的断电。 是否应始终设置为1?
2. CTL_2_MODE寄存器
[6:4]000:禁用MSEN输出高
001:输出MDI位
010:输出RSEN位
011:输出HTPLG位
使用FPGA配置芯片, 前端信号输出是1080p图像,通过驱动程序芯片通过DVI接口输入到显示屏。 是否需要配置位[6:4]? 在什么情况下需要配置它们? 在什么情况下需要配置这些寄存器? 应用程序是什么?
3. CTL_3_mode寄存器
此寄存器用于数据歪斜功能。 是否可以遵循默认配置? DK[3:1]中不同步骤的推论是什么?
Matthew Chen