This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:有关TFP410中的寄存器的问题?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089024/tfp410-questions-about-the-registers-intfp410

部件号:TFP410

大家好,

使用i2c配置TFP410,寄存器上存在一些问题。

1. CTL_1_MODE寄存器[0]~PD此读/写寄存器包含断电模式。

  0:关闭电源(重置后的默认设置)

  1:正常操作  

此寄存器的位0应用于 控制IIC的断电。 是否应始终设置为1?

2. CTL_2_MODE寄存器
[6:4]000:禁用MSEN输出高
001:输出MDI位
010:输出RSEN位
011:输出HTPLG位

使用FPGA配置芯片, 前端信号输出是1080p图像,通过驱动程序芯片通过DVI接口输入到显示屏。  是否需要配置位[6:4]?   在什么情况下需要配置它们? 在什么情况下需要配置这些寄存器? 应用程序是什么?

3. CTL_3_mode寄存器

此寄存器用于数据歪斜功能。 是否可以遵循默认配置?  DK[3:1]中不同步骤的推论是什么?

Matthew Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    为什么需要使用I2C来控制TFP410? TFP410将在引脚带模式下工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    客户使用TFP410传输内窥镜。 我不熟悉芯片及其细节应用。 他们希望通过I2C配置寄存器。 什么是插针束带模式? 我问了这个问题,你能帮上忙吗?

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    顺便说一下,我在E2E上搜索过,我们没有USB到SDIO产品,对吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    1. CTL_1_MODE寄存器[0]~PD此读/写寄存器包含断电模式。

      0:关闭电源(重置后的默认设置)

      1:正常操作  

    此寄存器的位0应用于 控制IIC的断电。 是否应始终设置为1?

    您需要在TFP410通电并从重置中退出后设置此位。  在通电过程中,复位信号保持在低位,或者在电源稳定工作后发出低电平脉冲。 如果电源线经历异常瞬变,则首选低电平脉冲。

    2. CTL_2_MODE寄存器
    [6:4]000:禁用MSEN输出高
    001:输出MDI位
    010:输出RSEN位
    011:输出HTPLG位

    使用FPGA配置芯片, 前端信号输出是1080p图像,通过驱动程序芯片通过DVI接口输入到显示屏。  是否需要配置位[6:4]?   在什么情况下需要配置它们? 在什么情况下需要配置这些寄存器? 应用程序是什么?

    这取决于FPGA如何使用MSEN引脚的功能。

    3. CTL_3_mode寄存器

    此寄存器用于数据歪斜功能。 是否可以遵循默认配置?  DK[3:1]中不同步骤的推论是什么?

    有关 详细计算,请参阅7.4 Tm2数据歪斜功能部分。 您可以将其保留为默认状态。

    引脚带模式意味着可通过连接引脚高或低来手动配置TFP410以选择所需的模式。 I2C只是提供了更多的功能,尤其是在使用MSEN输出时。

    很遗憾,我们没有USB到SDIO解决方案。   

    谢谢

    David