This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:替代件

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088717/tpd2e007-alternate-part

部件号:TPD2E007

各位专家,您好!

一位客户正在寻找   一个替代TPD2E007CKR的直接替代方案,但是我找不到。

您是否可以推荐一些在特性和占地面积方面类似的产品?

感谢你的帮助。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我们目前库存中没有任何可作为直接替换件的商品。 但是,我们目前正在对可能取代此部件的新24 V部件进行采样。 如果您想了解更多信息,请发送电子邮件给我。

    此致,

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    谢谢你。 我已向您发送了一封电子邮件。