This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:初始化后黑屏

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088700/sn65dsi83-black-screen-after-initializing

部件号:SN65DSI83

大家好,

现在,我们正在使用 SN65DSI83从DSI过渡到LVDS。 初始化后发现黑屏问题。 在初始化寄存器之前,我们清除0xE5,在初始化之后,可以读取0xE5=0x81。 这看起来像是与STNC相关的问题。

您能告诉我哪个因素可能导致ERR吗? 我们是否有另一种方法来检查芯片是否正常?

附注:(黑屏问题时注册数据正常。 当我们通过I2C禁用/启用并重写reg时,屏幕可以恢复)

寄存器设置:

0x09=0x00

0x0A=0x05

0x0B=0x10

0x10=0x26

0x12=0x26

0x18=0x78

0x20=0x00

0x21=0x05

0x24=0xD0

0x25=0x02

0x28=0x20

0x2C=0x0C

0x2D=0x00

0x30=0x0C

0x31=0x00

0x34=0x28

0x36=0x30

0x38=0x08

0x3A=0x0C

0x0D=0x01

0x09=0x01

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    它们是否遵循了表7-2中的初始化顺序?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我们检查了设置。 我们可能没有遇到以下8点  

    如果我们将seq8放在seq5之前,是否可能发生错误? 您能否读取CSR (0xE5)中的相应故障?

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    由于DSI源开始发送数据时未对DSI83寄存器进行编程,因此DSI数据中包含的视频计时将与寄存器中的计时数据不匹配,这将导致错误。

    谢谢

    David