This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604EVM:与4K@60的显示屏不兼容

Guru**** 2906560 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088575/tdp0604evm-incompatible-with-display-for-4k-60

部件号:TDP0604EVM

团队,

客户最近测试了TDP0604EVM,并报告存在一些不兼容的问题。 以下是测试报告表,供您参考。

请您帮忙评论一下吗? 非常感谢。

来源 长虹D558K 三星QA55Q700TAJXXZ LG 27UL850 HAUWEI MateView Phillip U28E850R Sony KD-49X8000D
1. Asus UX3000E 好的 好的 0K 好的 好的 好的
Dell P56F 好的 好的 好的 好的 好的 好的
3. Mac Book Pro 1280x720正常,其他禁用 禁用 4K60禁用,但可以读取EDID,4K30正常 1500X1000正常1000正常,其他禁用 好的 4K60禁用,但可以读取EDID,4K30正常
4. HP EliteBook 好的 好的 4K60禁用,但可以读取EDID,4K30正常 好的 好的 4K60禁用,但可以读取EDID,4K30正常
5. HP ENVY x360 4K@60将闪烁 好的 4K60禁用,但可以读取EDID,4K30正常 4K@60将闪烁 好的 4K60禁用,但可以读取EDID,4K30正常
6. 华为HGE-W76 好的 好的 4K60禁用,但可以读取EDID,4K30正常 好的 好的 4K60禁用,但可以读取EDID,4K30正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它们是引脚带还是I2C模式?  

    他们能否确保R165和R167安装了0欧姆电阻器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    它们处于 引脚带模式,在R165和R167上没有放置组件。

    谢谢。

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    威廉

    您能否将EVM上的当前跳线配置发送给我?

    另外,您是否可以在R165和R167上安装0欧姆电阻器?

    谢谢

    David