This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:内置1.1V LDO的替代产品

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089097/tusb4020bi-alternative-with-an-internal-1-1v-ldo

部件号:TUSB4020BI

你好,团队成员。

与Microchip的USB2422不同 ,TUSB4020BI不包含内部1.1V LDO稳压器。

这将强制使用附加LDO 来提供VDD电源。

我们是否有任何其他器件可作为TUSB4020BI的替代器件,但具有集成的1.1V LDO?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slava,您好!

    不,我们没有任何集成了内部内核电压LDO的USB 2.0 HS集线器。

    此致,

    JMMN