This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E1B06:指定反向平衡器电压的泄漏电流

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088993/tpd2e1b06-leakage-current-for-specified-reverse-standoff-voltage

部件号:TPD2E1B06

您好,

我不知道5.5 V的指定VRWM反向平衡器电压(关于组件TPD2E1B06)的泄漏电流是多少。

在数据表中,仅为VBIAS = 2.5V (最大10nA)提供泄漏电流。

TI的其他文档中规定,VRWM值通常是针对10nA的漏电流提供的,但我认为这里不是这样的情况?

https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/esd-fundamentals-part-5-reverse-working-voltage-breakdown-voltage-and-polarity-configuration

此致,

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    TPD2E1B06是一个较旧的部件,当时Vrwm和泄漏的规格不同。 在5.5 V偏压下,您应该不会看到超过100 nA的任何漏电流对地。  

    此致,

    Matt Smith