This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD3082E:ESD空气和触点额定值

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088494/sn75hvd3082e-esd-air-and-contact-rating

部件号:SN75HVD3082E

您好,

我只能在“6.2 ESD等级”中找到ESD等级规格,

是否有关于 ESD空气和触点额定值的信息?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    数据表中列出了我们对此部件的ESD等级。 我们没有此设备的IEC 6.1万-4-2信息。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    所以这部分不支持  IEC 6.1万-4-2规范,对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    它不是规范的-因此理论上会有一些保护-我们只是没有数据来说明它的级别,因为我们没有针对IEC 6.1万-4-2运行测试。  

    设备上有ESD保护,但此设备的测试标准是:

     ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM):+/-15kV总线/接地引脚 |所有引脚+/-4kV

    充电设备型号(CDM),符合JEDEC规格JESD22-C101:+/-1kV

    电快速瞬变/脉冲,A,B和GND (符合IEC 6.1万-4-4:+/-4kV)

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson