This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:切换不稳定

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088989/tmuxhs4212

部件号:TMUXHS4212

我司目前使用TMUXHS4212 Ω mux继电器时发现了一个清况 Ω,就是VDD Ω=3.3V始终打开,oen至GND始终低,SEL连续 Ω 高和low的切换时会不定期发生A Ω 至B或A至C不通的情况 Ω,当发生时SEL再切换一次又可正常 Ω,后来将RSVD1 Ω,RSVD2拉高至VDD就正常了 Ω,请问是否为我司设计或电路上未考量到的地方吗 Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSVD1/D2需要拉高,否则将进入测试模式。

    我们将 很快更改数据表。