This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:根据JESD78执行闩锁测试

Guru**** 2982620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087249/sn65hvd234-latch-up-test-per-jesd78

部件号:SN65HVD234

我在您的质量,可靠性和包装数据下载中看到,主题部件的数据下载已通过您根据JESD78进行的闩锁测试。  您能否告诉我此部件的测试电流水平是多少?如果此注入电流脉冲,脉冲宽度是多少?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我无法访问此旧设备的鉴定报告。 但是,由于记录表明该器件使用JESD78标准通过了延迟,我们确实知道会使用哪些指定的电流触发器和定时范围。 该测试标准定义了被测引脚处的电流触发±100mA,脉冲宽度将介于5µs Ω 和1s之间,具体取决于测试电压下引脚的上升时间。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的当前水平,但是您能否更具体地说明当前脉冲所使用的脉宽?  我在您的网站上找到了一份白皮书(SCAA124,日期为2015年4月),其中介绍了TI的闩锁测试,它指示脉冲宽度在2ms和10ms之间(参见参考文档的第2.1 段)。  这对于受试者零件号是否有意义,或者您是否有任何东西可以精确定位用于鉴定的实际脉冲宽度?  谢谢,Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    遗憾的是,我只能推测SN65HVD234使用的实际值。 虽然测试标准定义了各种脉冲宽度正时,但脉冲的主要目的是通过被测引脚产生所需的电流。 由于不同的泄漏,电容和TVS特性在不同的测试中有所不同,因此获得此电流所需的时间会因设备和板而异。 由于大多数IC IOS在这些规格方面都具有相当的可比性,因此本应用说明中提到的更典型的范围为2毫秒至10毫秒,这是很有意义的。  

    您是否需要此值以便为自己的评估重新创建测试? 或者,您的应用是否需要使用此测试规格的特定脉冲宽度计时?  

    此致,
    Eric Schott