This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1105:交替使用较低的提前期

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2551A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082736/tusb1105-alternate-with-lower-lead-time

部件号:TUSB1105
主题中讨论的其他部件:TUSB2551A

客户正在寻找获得认可的TI部件TUSB1105RGTR的替代产品,该产品可提供更短的交货时间和相同的占地面积。

您是否可以建议使用更 好的组件供应替代P2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2551A仍可在TI.com上使用,但不能在P2P上使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户只需要P2P替代。 感谢您的推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,如果还有其他问题,请告诉我们。

    此致,

    JMMN