This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1881:输出延迟

Guru**** 2695915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087750/lm1881-output-delay

部件号:LM1881

您好,,队

图1

图2.

图1显示了以前使用的el1881 i的输出波形,

图2显示了lm1881mx的输出波形,

lm1881mx的输出波形有延迟。 我的电路是根据数据表的参考电路设计的。 如何消除延迟?

谢谢您!

巴西,

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Depeng,

    1. 仅需说明,TI的LM1881MX的图2和 非 TI部件的图1分别为:el1881?


    2. 关于参考电路,您指 的是以下内容?:


    3. 您能否提供有关上述测试的见解?
      1. 从我所看到的,蓝色波形是您的输入,黄色波形是您的输出。 您是否可以指定测量上述电路波形的位置?
      2. 此输出(黄色波形)是否来自"复合同步输出"?
      3. 延迟时间似乎约为80ns,您可以验证吗?

    此致,
    账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    感谢您的快速回复。

    1)图1:EL1881CSZ图2:LM1881MX

    2)参考电路正确。
    3)测量以上电路的波形? :PIN 1和PIN 2。
    4)此输出(黄色波形)是否取自"复合同步输出"? 是,复合输出。
    5)延迟似乎约为80ns,您能否验证? 是的,就是这样。

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的澄清。 在设备的引脚2处,您是否有如下配置的色度滤波器(低通滤波器)?

    如果是,您是否在EL1881CSZ和LM1881MX中都配置了此功能?

    我会将您的咨询通知给相应的团队。 请在3月30日之前回复。

    此致,

    Bill Chieng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    在LM1881数据表的第7页中,有有关 复合同步输出的其它信息。 输出延迟的一个可能原因是以下低通滤波器(用星号表示):

    数据表继续指示复合输入和复合输出之间的延迟可能介于40ns到200ns之间。 根据数据表,从上面捕获的范围(约80 ns)来看,这似乎是一致的。

    此致,

    Bill Chieng


    e2e.ti.com/.../lm1881.pdf