This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CS:为什么带式模式4对电阻器有独特的要求?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089727/dp83867cs-why-strap-mode-4-has-unique-requirement-for-resistor

部件号:DP8.3867万CS

大家好,

在DP8.3867万CS的数据表中,对带式配置进行了描述:“对于SGMII模式4带式,TI建议在RX_D0和RX_D1,RX_D2和RX_D3上使用Rhi =4 kΩ 和Rlo =10 kΩ。” 我想知道为什么在Mode4中,带式电阻器的值是唯一的,而不是表中理想的电阻值。

Mode4中是否有特别之处? 您能告诉您如何计算出4kohm和10kohm吗?   

我还注意到,在"使用4级条带配置以太网设备"中,它提到过大的泄漏电流将导致对分频器进行特殊分析。 数据表中的此要求是否符合此原因?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rayna,

    SGMII LVDS驱动器的设计要求在SGMII模式下正常运行。  

    我不能就理由作进一步的评论。  

    最佳,

    Alon