This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:在100KHz I2C速度下,TPV测量失败

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089016/pca9535-tpv-measurement-failed-in-100khz-i2c-speed

部件号:PCA9535

尊敬的团队:

我们已按照数据表Figure7-2/7-3测量了TPV,并注意B (SCL上的0.7 ×VCC至50 % I/O (PN)输出)。

但结果超出了数据表规范,您能否与我们分享您的意见?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然,这篇文章实际上发生在时钟的下降边缘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    关于黄色波形的某些内容对我来说有点奇怪。 在测量之前,信号似乎从高变为低,然后只有3个时钟从低变为高。 对于我们的设备,我们至少需要9个时钟周期才能从低到高或从高到低。 我有点怀疑这是PN引脚。

    从我对该参数的测试/验证中,我调用了SCL ACK脉冲在30 % 左右的输出实际变化。 所以通常TPV时间实际上是负数。  

    您是否可以使用SDA/SCL引脚重新进行测量,并仔细检查CH1是否确实连接到p端口。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby:

    我们已删除C_LOAD并再次测量TPV计时,如附图所示。

    这是您提到的TPV阴性吗? 这是TPV的正常波形吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    正确。 通常,我会期望此测量值为负值,因为在SCL在ACK脉冲上命中70 % 之前,P端口会发生变化。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bobby

    我们发现您的新PCN设备测量值超出规格。 请帮助确认此部件是否存在任何风险。

    规格200ns和测量值为218.760ns,超出规格。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen,

    如何加载SCL和P-Port?  

    您的示域似乎也显示低分辨率捕获。 您是否能够提高范围内的分辨率?

    -Bobby