This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:DP8.3867万ERGZT的可用性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089684/dp83867e-availability-of-the-dp83867ergzt

部件号:DP8.3867万E
主题中讨论的其他部件:TMS320C6655

您好,

我正在为我的TMS320C6655项目寻找DP8.3867万ERGZT样例。 我需要的数量是3~5 EA。

自2021年5月以来,我无法找到样品或可用库存。 我向各个供应商发送了有关它的咨询,但他们无法回答交货时间。 有些供应商回答了52周以上。

我想知道什么时候可以使用。 或者,是否有任何可立即订购的引脚到引脚兼容替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seongjin

    样片由TI各自的营销团队处理。

    遗憾的是,他们不会直接与客户沟通。 在大多数情况下,52周以上的交付周期是正确的,如果不是低估的话。  

    您是否有与之联系的现场人员? 他们将是尝试获得样品的最佳赌注。 如果不是,我建议您联系当地经销商并尝试获取样品。  

    遗憾的是,所有P2P部件都与您正在查看的PHY一样受到供应约束。    

    最佳,

    Alon