This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3826万E:DP8.3826万应用程序

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089475/dp83826e-dp83826-application

部件号:DP8.3826万E

 什么是C28,C29,C30,C31 4,7 pF的纯化?

电容器C28,C29,C30,C31在Snla344a中的用途:

 我需要把它放在板上吗?

e2e.ti.com/.../7455.snla344a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander。

    我已向文档的原始创建者提出此问题,并将在收到回复后更新。  

    最佳,

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    文档的原作者回到了我的身边。 这是他们不得不说的。

    电容器是提高EMI性能的一种方法,如果客户愿意,可以将其拆下。  

    希望这有所帮助。

    最佳,

    Alon