This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215-Q1:关于TUSB215-Q1的问题

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089871/tusb215-q1-question-about-tusb215-q1

部件号:TUSB215-Q1

您好:

目前,我的客户发现Lotus需要一个前排双端口USB,它具有两个主要功能:

(1)一个USB端口可以支持60W快速充电;(2)另一个端口可以支持27W快速充电和USB3 0通信,其方框图如下所示:

我们希望 TI能够推荐支持27W充电和数据通信的芯片。 我 ‘s TI的tusb215-Q1可以支持USB2 0。 我不知道是否有支持3.0 的方案,或者是否可以将tusb215-Q1更改为3.0 方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要参考TUSB1042器件和EVM,因为这适用于此应用。