This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:检测USB信号

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089389/bq24392-detect-usb-signals

部件号:BQ2.4392万

你好

我想知道BQ2.4392万是否检测到正常 的USB设备(不是充电器)连接和断开。

并在指示信号上指示,我看到了连接设备检测,但没有断开检测的参考。

我想知道是否有断开连接检测的方法。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2.4392万未检测到正常的设备连接或断开,它只是 在内部开关关闭时将USB设备连接到主机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表,设备具有 数据接触检测功能,可在检测到SDP时关闭USB开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是标准的BC检测方法 ,通过比较DP和DM上的电压