This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:有关SN65DPHY440SS的一些问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088950/sn65dphy440ss-some-questions-about-sn65dphy440ss

部件号:SN65DPHY440SS

大家好,

我的客户正在使用SN65DPHY440SS进行项目评估。 数据表中的一个方案描述如下:

  • 客户正在使用1.5Gbps,他们想知道12英寸的输入跟踪是此情况的最大值还是典型值? 如果这是典型值,则此情况下的最大值是多少?
  • SN65dpy440ss和APU之间的迹线为1英寸,是1.5Gbps的最大值还是典型值?  如果APU可以接受大约4英寸的长度,SN65DPHY440SS是否可以接受超过1英寸的长度?
  • 如果摄像头与APU的长度为35 cm ,建议将SN65DPHY440SS放置在哪个位置? 靠近摄像头或APU?

感谢您的支持,期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看此e2e回复 ,https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/65.1857万/sn65dphy440ss-question-about-length-from-sn65dphy440ss-to-ap

    我会将DPHY440放在更靠近APU的位置,以便尽可能充分利用其RX补偿功能。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您提供信息。

    对于我的第三个问题,如果摄像头是APU的35 cm 长度,客户是否应该为此应用使用2个驱动器?因为建议长度为12英寸~30 cm + 1英寸= 32.5 cm。

    如果客户使用相机~APU+Redriver+APU 2.5 cm (1英寸)~32.5 cm 结构等结构,是否会导致某些问题? 如果是,会造成什么问题。

    1英寸长度是否为复驱动器和APU之间1.5Gbps的最大值?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于建议长度为12英寸~30 cm + 1英寸= 32.5 cm ,32.5 cm 的损失量是多少? 如果损耗超过DPHY440 RX补偿能力,则需要级联两个DPHY440再计时器。  

    DPHY440和APU之间的1in不是最大距离,该距离取决于DPHY440 TX和APU RX补偿能力。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    如果信号为750MHz,RX补偿功能是否可以达到5dB? 我注意到数据表包含以下描述:

    只是想确认一下,对于750MHz, EQ/SCL引脚≥VIH,RX中将有5dB补偿。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正确,当 EQ/SCL引脚≥VIH时,DPHY440在750MHz (1.5Gbps)时提供5dB补偿。

     

    谢谢

    David