This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215-Q1:USB2驱动器过热且无法工作

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089635/tusb215-q1-usb2-redriver-overheating-and-failing-to-work

部件号:TUSB215-Q1

大家好。

希望你能帮你解决问题。

按照设计示例设计电路。 使用在电机附近运行的薄1 m 电缆时进行中等增压。

当主板连接到PC (无从属设备)时,它在Windows设备管理器中显示无法枚举USB设备。

它的电流为200mA,芯片发热。 未检测到任何对地短路,并 在Vreg输出端测得0.5V (应为1.8V)

已更换芯片,工作了一段时间(vreg为1.8V),然后再次出现相同的问题。

我唯一的猜测是ESD事件,但这会导致芯片过热吗?

有什么建议?

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享该原理图?  如果您不想发布,请通过直接消息将其发送给我。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 给你。
    两个跳线均已打开,并且在REQ中安装了零欧姆电阻器。
    USB线路直接连接至连接器。

    5V来自主机。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco:

    我在原理图中没有发现任何问题。  您能否确认散热垫的连接方式?  如果没有足够的焊料连接,则可能存在问题。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果重驱动程序连接到主机而未连接任何下游设备,则主机上不会显示任何内容。  如果出现"device failed to enumerate"(设备无法枚举)错误,则说明错误-您可以检查ENA_HS和CD输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊料量合适。 使用模具。 4热导通孔连接至GND平面。

    工作时不加热。

    我唯一能想到 的是ESD事件,但奇怪的是它会导致发热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当设备无法工作(过热)时才"检测到"设备

    工作时,主机上未检测到任何内容。 只有从属设备在连接后才会被检测到。

    将检查电压并返回给您。

    但是,该行为发生在两个不同的主板上,因此不太可能是程序集问题。  

    Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,如果主机检测到某个东西,而没有任何东西,这意味着DP或DM上有电压,而主机将其解释为上拉电压。

    如果 您在看到错误时加载usbview.exe或USB设备树Viewer.exe等工具,它应该告诉您主机是连接的全速设备还是连接的低速设备。  如果是全速,则认为有DP上拉和低速= DM上拉。  当然,DP和DM的范围图也很适合调试。

    谢谢!

    JMMN