This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:USB全速/低速操作。

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087287/tusb8020b-usb-full-speed-low-speed-operation

部件号:TUSB8020B

您好E2E

我将在下行端口上以全速或低速模式使用此设备。

是否有人使用过此模式?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当然,这是一个常见的用例。  在典型应用中,TUSB8020B将在其上行端口的SS和HS上进行连接。   TUSB8020B芯片包括在HS上行连接和下行端口之间使用FS/LS设备进行转换的事务转换器。  如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JMMN

    感谢您的回复。

    此致。