This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1512:终端电阻器RT

Guru**** 2776695 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087261/thvd1512-termination-resistor-rt

部件号:THVD1512

您好,

客户正在查看THVD1512数据表的第18页,图23。 具有全双工收发器的典型RS-485网络。

主机连接到两个从属设备。
其中一个从属设备连接了终端电阻器RT,但另一个从属设备没有终端电阻器RT。

是否没有必要终止?

此致,
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终端电阻器必须(仅限)位于总线的两端。

    (如果您卸下了右侧的收发器,您仍需要那里的电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDdoor,

    克莱门斯是正确的。

    对于RS-485系统,建议使用2个端接电阻器(通常为120欧姆,因为并联端接电阻器等于60欧姆)。 如果线路上有两个以上的收发器,则只有传输线路两端的收发器才会终止。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clemens:

    您好,Parker,

    感谢您的回复。

    您提到只放置两端,但"两端"的定义是什么?
    它们是否是距离最长的两点?
    或者可以使用任何两点?
    此外,连接多个终端电阻器RTS时会出现什么问题?

    此致,
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端部实际上是电缆的端部。 这是电流不能进一步流动的点。

    额外的电阻器不会端接任何东西,只会增加负载,即它们会降低噪声裕度,甚至使通信无法进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDdoor,

    它是电缆的物理端 ,信号无法像Clemens提到的那样继续传输。  

    添加更多终端电阻器将增加总线上的负载。 RS-485收发器的额定电压为1.5V,可驱动54欧姆负载。 添加超过2个120欧姆的端接电阻将增加负载(例如,如果有3个120欧姆端接电阻器,则驱动器将看到40欧姆,这需要比RS-485规格更强的驱动。 电阻器越多,情况就越糟。 因此,建议不要这样做,只建议使用2个终端电阻器。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    附件是ADM3491E配置的示例。
    在本例中,传输端未插入RT。
    是否也可以将此配置与TI的THVD1512配合使用?



    此致,
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电气方面,THVD1512和ADM3491E (以及所有其他收发器)的行为相同。

    作为发射器的设备不需要终端电阻器。 但是,如果底部的一个从属设备正在传输,则顶部的两个收发器不会传输,您将在其未端接的Y/Z输出处获得反射。 仅当底部的两个从属设备从不传输任何内容时,此示例配置才是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDoor,

    Clemens说这些设备在电气上相似,这是正确的。 这种配置 是可能的,但确实存在风险。

    在理想情况下,RT =传输线的Z0,因此反射= 0,因为反射系数=(ZL-Z0)/(ZL+Z0)。 但是,由于钝化和电缆特性阻抗的公差,将会有一些反射。 由于RX未终止,因此它会将任何传入反射反射反射反射回线路,而不 会有太多衰减(如果有)。 这通常不足以引起重大问题,因为这种反射会很快衰减,但会降低设备的最大距离。

    关于图中的两个底部设备-如果它们传输了大量反射-正如Clemens提到的底部两个设备将信号发送到整个线路 (实际上,电缆的两端都被视为"负载"-另一个底部设备可以忽略-这在接线柱中解释得稍微低一点) 由于一端未终止,由于未终止端的反射,数据完整性问题的风险很大。

    请参见下面显示反射路径的图表:

    L1 = L1_bar;L2=L2_bar。 这些是两个底部设备的短管长度。 如果L <(tr/10 * v * c)-其中tr是收发器的上升/下降时间,v是传输线路的信号速度(以c的分数表示), C是光的速度-这些设备可以被忽略作为反射源-但是如果不是这样,它们不能。

    在上图中,D2正在传输;I_D1是进入D1的入射信号,I_D4是进入D4的入射信号,I_D3是进入D3的入射信号。 R_D1,R_D4和R_D3是这些信号中每一个信号产生的反射。

    如果L1/L1_bar和L2/L2_bar都满足长度条件,我们可以假定R_d3 ~ 0。 因为D1被终止R_D1 ~ 0。 但是,由于D4是未终止的R_D4 ~-1 * I_D4,这会导致完整性问题。

    如果不满足长度条件,可能会有更多反射。

    总之,在这种设置中,只有D1和D4可以在L1/L1_bar/L2/L2_bar <(tr/10)*v*c的情况下进行传输,而不会出现很多问题,除非您接近达到收发器的最大距离。 但是D2和D3将无法正常传输,因为D4没有端接;如果不满足长度条件,可能会有更多反射。

    为避免上述并发症,电缆两端均端接,底部设备(本例中为D2/D3)的短线长度应小于总线上最快信号转换的1/10。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    最佳,

    Parker Dodson

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的详细解释。

    您是否有任何文件建议客户在设计THVD1512电路时使用?

    此致,
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,DDoor,

    请参阅此处的RS-485设计指南: https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf?ts=1648672970949.This文档应介绍RS-485设计的大部分基础知识(我还在下面的几张幻灯片中添加了一些有关短管长度的信息)。 本文档第8页上的第12.1 节链接到多个其他文档,以深入了解每个主题的细微差别-不一定需要它们,因为设计指南应涵盖大部分内容-但它也可以是更多信息的来源。  

    我没有关于以下信息的应用说明,但我有 几张幻灯片(如下所示),其中也介绍了如何连接多个设备:

    这适用于未端接的设备(不在电缆两端的迹线器)

    下面是我之前分享的短管长度等式-我们的一些零件上有一些共同的最大距离:

    最佳,

    Parker Dodson