This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:20单元负载

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085001/thvd1500-20-unit-load

部件号:THVD1500
主题中讨论的其他部件: THVD1406

大家好,

我的客户在其项目中使用THVD1500。

客户发现系统具有20单位负载(12千欧)时出现波形异常。

以下是原理图和测试波形,您能否帮助您回顾并提供一些建议?

谢谢!

此致,

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来就像当DI高时电路拉低。 您能否显示包含DE的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    您能否在此测试期间显示DE的示波器? 正如Clemens提到的那样,它看起来好像是一个模式开关可能导致了这种情况。  

    线路上的所有节点是否都按照上述原理图进行了设置-如果不是,您是否可以共享其他节点的连接方式?  

    请告诉我,因为原理图本身看起来没有问题。

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    1.下面是DE和DI的波形。

    2. 是的。 线路上的所有节点都按照原理图进行设置。

    3.客户反馈:发送“1”信号时,DI处于低电平,THVD1500处于接收状态,芯片的A/B针脚处于漏极开路状态。 此时,"1"信号由上拉 和下拉电阻器保持。

    由于 上拉和下拉电阻器的驱动能力有限,无法发送"1"信号,通信异常。

     MCU运行的是Android系统,很难用GPIO控制485芯片的发送和接收状态。
    请您帮忙提出一些建议吗?
    谢谢!
    此致,
    常春藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果无法正确控制DE引脚,请使用具有自动方向控制的收发器,即THVD1406。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    要澄清所看到的问题是,当DI被驱动为高电平时,电压会变为低电平?

    DI或DE是什么上拉电阻? 示意图中没有显示任何信息-因此我不确定驱动强度来自哪里?

    此外,为什么在应用中控制启用引脚时出现问题-这只是一个高阻抗逻辑门? 如果这在应用中难以控制,切换至具有自动极性检测的设备可能是最好的做法,因为这将简化设备的控制,并且无需可靠的电压源来切换此设备(如果) DE销无法正确驱动。

    请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 完整的示意图。 485

    希望您尽早回复

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zheng,

    为什么驱动器引脚控制使能引脚?  

    驱动器引脚是一个输出,它显示了当没有来自D的数据驱动时,设备的驱动器已启用,当D输出1时,它将禁用驱动器并启用接收器。  

    这是导致出现问题的原因。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens,

    我有一个关于THVD1406的问题。

    当发送"1"信号并将其设置为自动方向控制时, 芯片的A/B针脚是否处于漏极开路状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表的第一行对此进行了说明。 A/B针脚在一段时间内为高/低,然后被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zheng,

    克莱门斯是正确的。

    最佳,

    派克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens,

    什么是t (device-auto-dir)? 我在THVD1406数据表中找不到它的离散性。它需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在6.8 部分中指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zheng,

    如果您对任何其他零件有任何其他问题,请开始新的线程。

    谢谢你。

    -Parker