This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217AEVM-BC:TUSB217A

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217A, TUSB217AEVM-BC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089227/tusb217aevm-bc-tusb217a

部件号:TUSB217AEVM-BC
主题中讨论的其他部件:TUSB217A

是否可以获得上述EVM的Gerber文件? 我想为 EVAL旋转一个版本,其功能设置略有不同。

谢谢...Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,请接受我的朋友请求,我可以分享。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 关于将EVM与外部3.3V电源和总线电源配合使用有何建议? 启动时间,电压容差或电源噪声的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Douglas:

    TUSB217A器件的功率范围相当灵活,但大幅快速摆动仍会导致问题。   当客户使用VBUS (5V)供电,然后有巨大的浪涌电流快速降至2.3V时,我们发现了一些问题。  启动时间也不是一个大问题,但您确实要确保TUSB217A在总线上发生USB枚举之前已打开。  您是否可以共享应用程序的结构图?  如果您不想发布它,可以通过直接消息发送它。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    我们的应用程序(USB中继器)将无法访问VBUS,因此需要为-217A供电。 使用EVM时,该接头看起来允许使用“外部”电源。 IM 可能会使用高质量,低噪声5V开关(交流至直流)为EVM供电以进行测试。 此方法的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该没问题。  TUSB217AEVM-BC允许外部电源,您需要断开将电源连接到上游VBUS的电阻器以防止反向驱动。  您是否要使用CDP/DCP功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右移R1/16/31。 我们确实计划提供线路长度补偿交换机,但不需要CDP/DCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这可能不会影响您的应用,但正如用户指南中所述,由于我们用于驱动切换输入的分路器电阻器实际上导致上游VBUS上的一些反向驱动,因此在TUSB217AEVM-BC上如何实施外部电源存在问题。   由于您不需要为电池充电实施切换,这可能是一个不在乎的问题,但如果您使用EVM设计作为参考,我希望共享更新的原理图。

    e2e.ti.com/.../HSDC112B_5F00_Schematic.pdf