This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:替换GL3523

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042A, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090016/tusb8041-substitute-gl3523

部件号:TUSB8041
主题中讨论的其他部件: TUSB8042ATUSB8042

你(们)好

能否建议替代GL3523谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    TUSB8042A是我们最新一代的4端口USB 3.2 第1代集线器(5 Gbps)。  TUSB8042和TUSB8041也是早期的4个端口集线器,但也支持USB 3.x 5 Gbps操作。

    此致,

    JMMN