This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:DS125BR111 4级引脚配置问题

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090080/ds125br111-ds125br111-4-level-pin-configure-issue

部件号:DS125BR111

您好,

  我 将EAQ1 和EQB1,连接到 接地端500Ω, 因此 Voda_DB和VODB_DB,是否正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这将正常工作。

    谢谢!

    已绘制