This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:客户需要此设备的软件代码!!!!

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090093/tusb320-customer-needs-software-code-for-this-device

部件号:TUSB320

大家好,

我的客户 在其项目中使用TUSB320RWB,现在系统已恢复。

因此,他们要求提供硬件和寄存器程序的示例代码,以便正常操作。

如果我们有,请将其发送给我,然后我可以转发给客户。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    TUSB320没有示例代码,只能在GPIO模式下运行。 设备将根据通电重置时的GPIO配置进行设置,如果使用I2C,则可以更改配置。 数据表中列出的寄存器,应根据INT_N状态读取。