This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB934-Q1:模拟LauchPad到定制设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP468EVM, USB2ANY, ALP, MSP-EXP430F5529LP, DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089127/ds90ub934-q1-analog-lauchpad-to-custom-design

部件号:DS90UB934-Q1
主题中讨论的其他部件:TMP468EVM, USB2ANY, ALP, MSP-EXP430F5529LP, DS90UB960-Q1, DS90UB953-Q1

你好

我想通过DS90UB933至DS90UB934链路将模拟LauchPad运行到我的自定义硬件。

我的TMP468EVM内置了USB2ANY适配器。

Analog LaunchPad想更新固件,但在让适配器更改固件后不能识别适配器。

您能给我一个固件,让它与ALP配合使用吗?

我下载了Python_Firmware_UpgradeerGUI,可以使用此程序恢复固件。

还可以使用附加到另一个线程USB2ANY_F5528.out的文件,但ALP也不接受该文件。

此致

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    USB2ANY固件版本应为2.7 .0.0。 如果您使用不同的FW版本打开ALP,则会出现该提示。 您只需单击"OK"(确定)按钮,然后单击下一个窗口中的"Update Firmware"(更新固件)按钮。 我在自己的一边复制了它:

    1)打开ALP,但由于固件版本不正确而停止。 出现弹出窗口:

    2)单击"OK"(确定)按钮。 出现下一个窗口。

    3)单击"Update Firmware"(更新固件)按钮,然后等待固件更新。

    4)单击"关闭"按钮,然后ALP将重新打开。

    如果遇到任何问题,您可能需要在计算机上安装USB2ANY Explorer软件,然后再尝试以下步骤:

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY#order-start-development 

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    我确实“更新”了固件,但正如我所写的那样,在此之后,适配器无法被识别。

    之后,在拔下并重新连接后,Windows设备管理器中也没有USB设备。

    如果我在插入Windows时按按钮检测器件,德州仪器(TI) MSP430 USB HID引导加载器。

    我可以购买MSP-EXP430F5529LP主板,如果这是获得与ALP配合使用的USB2ANY适配器的最简单方法?

    我有USB2ANY资源管理器,它可以恢复固件,但不能恢复到ALP想要的版本。

    之后设备仍出现故障,未显示在Windows中。

    /Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    在我进行的设置中,我没有打开USB2ANY Explorer。 我将外部USB2ANY器件连接到EVM的I2C总线,然后打开了普通的模拟Launchpad应用程序。 然后,系统提示我将固件更新至版本2.7 .0.0 ,这在我上一篇文章中显示。

    如果您尝试使用USB2ANY Explorer应用程序,固件将更新到不同版本。

    是否可以打开模拟Launchpad应用程序,然后按照步骤更新固件?

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin

    我使用ALP进行了固件升级,它使设备积木。 我稍后还测试了从USB2ANY Explorer升级固件,结果相同。

    这是更改固件之前的设备信息(我有多个设备信息,因此这是原始状态)

    [Port1]:Texas Instruments,PID=0964

     
    [设备信息]
    设备制造商: 德州仪器(TI)
    产品名称: 德州仪器(TI),PID=0964
    序列号: -
    支持的USB版本: 2.00
    USB设备速度: USB 1.1 全速
    驱动程序说明: USB-enhet
    硬件ID: USB\VID_2047和PID_0301
     
    [驱动程序信息]
    驱动程序制造商: (标准对称计)
    驱动程序说明: USB-enhet
    驱动程序提供程序: Microsoft
    驱动程序版本: 10.0。1.9041万.868
    驱动程序日期: 2006年6月21日
    DeviceInstanceId USB\VID_2047和PID_0301\6228114720001E00</s>6228114720001
    位置路径 PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(1)

    报告的日志文件不存在。 如果您能找到与此适配器兼容的2.7 .0.0 固件,我会很高兴。

    如果不是,我们可以关闭此项。 您能否确认我的问题,MSP-EXP430F5529LP是否可以与ALP配合使用?

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    您是否可以尝试遵循此单独E2E帖子中发布的指示,以查看是否允许您将固件更新到2.7 .0.0 版本?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/107.6361万/usb2any-unable-to-update-the-firmware-on-my-usb2any?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=usb2any%20firmware# 

    但我们的ALP软件旨在用于评估FPD-Link序列化器和反序列化器设备,例如DS90UB953-Q1和DS90UB960-Q1设备。 您可以使用USB2ANY将您的计算机连接到与FPD-Link Ser/DES设备相同的I2C总线。 这在TI ALP网站页面中有所提及。

    https://www.ti.com/tool/ALP 

    ALP软件不能与 MSP-EXP430F5529LP连接。 您需要访问 MSP-EXP430F5529LP的产品页,以查看TI提供的硬件和软件支持。

    您可以在技术上通过ALP中的"脚本"选项卡在I2C总线上发送I2C命令,因此可以 通过I2C总线与MSP-EXP430F5529LP进行通信。 但您还必须通过I2C总线连接到有效的FPD链路Ser/DES部件。 但这不是ALP预期目的的一部分,我们的团队尚未验证此应用程序。

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在尝试,结果相同。

    我们现在就可以关闭它了。 我将尝试使用 MSP-EXP430F5529LP,因为它价格便宜且可用。

    根据此pdf文件,它应该可以正常工作。

    此致

    Eric

    e2e.ti.com/.../ALP_5F00_MSP430_5F00_LaunchPad.pdf