This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:TRSF3232E和SN75C3232E之间的区别是什么?

Guru**** 2850690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C3232E, TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089357/trsf3232e-what-is-difference-point-between-trsf3232e-and-sn75c3232e

部件号:TRSF3232E
主题中讨论的其他部件:SN75C3232E

大家好,

我的一位客户正在使用 SN75C3232EDR 进行当前的批量生产。
但由于   SN75C3232EDR的交货时间较长,他们希望在不久的将来批量生产时使用TRSF323ECDR或TRSF323EIDR,而不是SN75C3232EDR。

目前,他们有以下问题。 你能给我答复吗?

问题1. SN75C3232EDR是否可以更换 为TRSF3232ECDR或TRSF32E2EIDR?
问题2.  TRSF3232ECDR和 TRSF3232EIDR的性能似乎与 SN75C3232EDR相同。   
    除了工作温度范围之外,TRSF3232E和SN75C3232E之间的差异是什么?

如能得到您的答复,我们将不胜感激。

此致,

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    1.是的

    2.不同之处似乎是温度范围,  TRSF3232E 以更多封装提供。 但对于"D" SOIC封装,它仅是基于数据表的温度范围。  因此TRSF3232ECDR没有真正的变化,TRSF3232EIDR除了是非常相似的器件外,还具有扩展的温度范围。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    非常感谢您的回复。

    我可以问您一个其他问题吗?

    问:您知道为什么TI销售具有相同性能的TRSF3232E和SN65/75C3232E系列?

    再次感谢,此致,

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    因为我们在更多的包装中提供TRSF3232E;实质上是部件的更新版本,带有新的部件前缀以表示更新(TRSF与SN75/65)。

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢,此致,

    Kazuya。