This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1791:Y和Z线保护

Guru**** 2504055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089356/sn65hvd1791-protection-on-y-and-z-lines

部件号:SN65HVD1791

您好,

你好。 我希望您做得好。

在SN65HVD1791D上,表7.1 指示A和B线路受到过压保护,Y和Z线路是否也受到保护?

谢谢你。


此致,

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:

    我正在与我们的内部团队核实,因为这是一台较旧的设备,需要确认我们的所有规格。 我应该在接下来的24小时内为您准备一些东西-我确实认为Y/Z引脚是受保护的;但是,数据表令人困惑,似乎与数据表本身矛盾,所以我想仔细检查一下。 请保持发布,我应该很快获得信息以确认此规格。

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick:

    91上的Y/Z销应受到最高+/-70V的保护。 数据表未指定Y/Z引脚,但低于+/-30V的设备除外-但数据表显示91的RS-485总线引脚保护为+/-70V,其中Y,Z,A和B为总线引脚。

    最佳,

    Parker Dodson