This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:技术查询

Guru**** 2506865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089391/p82b96-technical-query

部件号:P82B96

大家好,

我们在设计中使用了P8B296。

请查看所附的示意图部分并分享您对同一部分的反馈。

此致,

Divya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divya,

    下面是我的原理图回顾:

    • 原理图上的引脚与数据表上的引脚匹配: 正确
    • 包括去耦电容器,并且很有价值: 正确,似乎两个电容在0.1 UF时都有价值。 您是否打算将其中一个设为1 UF? 没有理由同时使用0.1 UF,因为它们处于相同的数量级。
    • 电容器C41和C53不是必需的电容器,实际上不应添加到设计中。 总线限制为400 pF,您将毫无理由地为总线增加200 pF。
      • 当您在设计中看到这些电容时,这只是为了显示总线电容,这些不是您应该添加的组件。
    • 原理图的其余部分看起来正常。

    该设备最难的部分是调节所有电阻,以便您的延迟不会太糟糕。 当您使用容量较高的超长电缆时,这一点尤为重要。 我写了这篇E2E文章  ,介绍如何调整此设备。 您需要做的是根据系统中的延迟更改SCL的低时间。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    感谢您的宝贵评论。

    我是的,我们将其中一个更改为1uF  

    ii.确定将使C41和C53 DNI。

    三,我们使用的电缆长度为1 m (Type-C电缆)

    四. 当然,我们会根据系统延迟来调整SCL的低时间。

    谢谢!

    Divya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divya,

    感谢您的跟进。 您可以单击Chris帖子上的"此答案解决了我的问题"按钮吗? 这有助于我们对线程进行内部跟踪。

    此致,

    Eric Hackett