This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:PCA9544A:CB (一条总线的总线电容,以PF计)

Guru**** 2931460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089668/pca9544a-pca9544a-cb-total-bus-capacitance-of-one-bus-line-in-pf

部件号:PCA9544A

大家好,团队

根据数据表第6页,

 '

"一条总线线路总线电容"

这是否意味着SDA/SCL允许400pF不包括 每个通道SD0/SC0、SD1/SC1、SD2/SC2、SD3/SC3并单独计算C-Load?

还是计算C负载(包括每个从属通道)(SD0/SC0、SD1/SC1、SD2/SC2、SD3/SC3)? (无论主侧/从侧电压如何)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这取决于所选的信道。 如果您没有选择要启用的任何通道,那么您的总线电容将只是SDA/SCL总线。

    如果您在设备上选择特定通道,则在计算总线电容时,必须包括所选通道的总线电容。

    您在数据表中看到的400pF是I2C通信的要求,总线电容不能超过该值。 使用此设备,您一次只能选择一个通道,因此您只需计算一次一个通道的总线电容。 确保所有总线都不超过400 pF。

    最佳,

    Chris