This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:DS25BR150能否直接取代DS10BR150?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150, DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090167/ds10br150-can-ds25br150-be-used-to-directly-replace-ds10br150

部件号:DS10BR150
主题中讨论的其他部件:DS25BR150

您好,

  DS10BR150已在客户主板中得到验证,但DS10BR150满足了供应短缺。 DS10BR150的性能优于DS10BR150。  DS25BR150能否直接取代DS10BR150?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据我的理解 ,DS25BR150是DS10BR150的P2P。  DS25BR150 具有更高的功率,但具有更好的计时和抖动规格。