This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:多路复用器开关

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, SN65HVD379, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089532/tmuxhs4212-multiplexer-switch

部件号:TMUXHS4212
主题中讨论的其它部件: SN65HVD379TMUX1574

您好,

客户想要将  TMUXHS4212 (差分 复用器/解复用器)用作多路复用器开关,请参阅以下详细信息。

目标是使我们的仪器具有两个不同的连接器。 两个连接器均使用RS422协议,只有连接器规格不同。 请参阅下面的示意图。

根据数据表, VHS-ABSMAX为2.4V。 但是 ,仪器的数据速率低于1Mbps。  差分输入/输出电压是否会限制在2.4V以下? 换言之,SN65HVD379的输出电压对于 TMUXHS4212是否会过高?  

此致,
Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在寻找RS385 Mux? TMUXHS4212不工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard,

    从原理图中可以看出,您需要4通道2:1多路复用。 您计划在A,B,Y和Z引脚上切换的电源轨电压和最大电压/频率是多少?

    快速推荐TMUX1574,它的电源电压范围为1.5V至5.5V,带宽为2GHz,但请确认详细信息,以确保我们为您的应用提供最佳部件。

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源导轨电压可以是3.3V或5V,A,B,Y,Z的最大电压/频率是3.3V和1Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler,

    我要注意的是“MUX能否承受ABYZ的电压”,对吧?

    感谢您的帮助和时间。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    TMUX1574可使用其中一个可用的电源电压轨(3.3V或5.5V),信号通路额定电压高达电源电压的2倍,最大为5.5V。 您的3.3V信号通路电压会随着使用您现有的任一电源电压轨的推荐操作条件而下降。 1Mbps的速度在2GHz的带宽额定值范围内。

    TMUX1574似乎非常适合您的应用。 如果您有任何其他问题,请联系我们,我很乐意为您提供帮助!

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    非常感谢您的建议。 然而,TMUX1574在大多数 分销商上却没有存货。
    我可以让你帮我买一些吗? 我只需要30张便可完成我的工作。  

    如果这项要求太多,请告诉我。 谢谢你。

    祝您一切顺利,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    我们正在内部查找样本,以便我们可以尝试满足您的请求。 为了帮助缩小搜索范围,您希望使用哪个软件包(DYY,PW,RSV)?

    谢谢!
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tyler,

    我希望使用的是DYY软件包。 拥有此组件包类型将是非常好的。

    谢谢!

    Ryan