This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.5176万B:ESD数据请求

Guru**** 2933290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090491/sn75176b-esd-data-request

部件号:SN7.5176万B

您好,支持团队。

在资格总结中,ESD-HBM和CDM的结果被描述为"见数据表"。
但是,数据表不显示ESD的结果。


请告诉我SN7.5176万BDR的ESD数据(HBM数据,CDM数据)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro,您好!

    我对这里的混乱表示歉意!

    所以我找到了一些我们确实有的数据-我们有HBM和MM -而不是这部分的CDM数据。 这可能是我们质量报告中的一个轻微错误。 它曾经出现在数据表中-我不知道它为什么消失了。

    对于HBM,我们测试的电压高达1.5kV,而mm,测试的电压为200V。 这些是我们的评级-这直接来自我们的内部 数据库-因此这是我们在该设备上拥有的最新ESD信息。

    最佳,

    Parker Dodson