This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:如果/RE和DE处于相同电压,则为tPZH/tPZL值

Guru**** 2821125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090566/sn65hvd3088e-tpzh-tpzl-value-if-re-and-de-are-at-the-same-voltage

部件号:SN65HVD3088E

团队成员,您好!

如果/re和de处于相同的电压,是tPZH/tPZL 30ns还是2600ns?

- tPZH/tPZL:30ns (最大值)

- tPZH (SHDN)/tPZL (SHDN):2600ns (最大)

此致,

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shotaro:

    我假设在本应用程序中DE和/RE短接在一起,如果我的假设错误,请更正我。 但是 ,如果它们是,则器件将永远不会进入关闭模式,因为关闭模式要求将DE引脚保持在低电平位置,并将/RE引脚保持在高电平位置超过60ns。 这意味着SHDN规范不适用于这些情况,因为当这些引脚短路时,DE或/RE将激活。

    您可以使用30ns最大值,因为这将是更正确的选项。 我们指定/re = 0V的原因是表示我们没有处于关闭模式-/re逻辑电路与逻辑电路分离,因此传播延迟不应受到影响,因为在30ns最大额定值时,传播延迟是最接近现实的。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson