This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:DP8.3867万IS DC分析

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090202/dp83867is-dp83867is-dc-analysis

部件号:DP8.3867万IS
主题中讨论的其他部件: DP8.3869万

在我们的新设计中,我们将 DP8.3867万IS用作1G PHY,  

VDDIO设置为3.3V,PHY CLK_OUT与另一个设备接口,但违反了DC分析,

DP8.3867万

VDDIO = 3.3V

VOH  = 2V

容积  = 0.6V

目标设备

VDDIO = 3.3V

VIH   = 2.31V

Vil    = 0.99V

噪声余量

高NH = 2 2.31 =- 0.31

低nl = 0.99 - 0.6 = 0.39

根据计算结果,噪声余量出现故障,
此外,当VDDIO为3.3 或2.5V时,我们发现数据表中的VOH值相同。
请您帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要更改目标设备才能使此通信正常工作。

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现当VDDIO为3.3 或2.5V时,VOH值在数据表中是相同的。
    请您帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些值对于DP8.3867万是正确的。 但是,我认为DP8.3869万可能是适合您要求的替代产品。

    此致,

    Gerome