This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:PCA9543A是否计划停产?

Guru**** 2925720 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090531/pca9543a-is-pca9543a-plan-to-eol

部件号:PCA9543A
主题中讨论的其他部件: TCA9543A

大家好,

客户看到PCA9543APW显示上次购买,而PCA9543APWR未显示,因此他们与我们核实 ,PCA9543APWR 是否计划停产? 请您评论一下?

此致,

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有试管包装选项会消失。

    PCA9543A将不会停产,因为它的需求量很大(对于更便宜的替代品,TCA9543A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将,

    从我们的角度来看,我可以对Clemens的答案进行第二次选择-这只是改变中的承运人选项。

    最佳,

    Danny