This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:V3link传输频率

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084011/tser953-v3link-transmission-frequency

部件号:TSER953

在单根双绞线电缆上,V3link的运行速度高达4 Gbit/s。 以太网Gbit-Stuff采用高达250 MHz的传输频率(D类或E类),而10Gbit-Stuff则需要高达600 MHz (EA类F)。 什么适用于全速v3链路?

我需要此信息,以便能够估计STP电缆要求(4 TP,其中3对用于电源和辅助)以及使用RJ45以外的任何设备的连接要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定我是否理解这个问题?  您是否因为正在寻找要使用的电缆而询问?  如果是这样,我们提供了渠道规范,应该可以确定适合您的产品。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不像电缆,而是 电缆末端的连接。 但尽管如此:建议使用STP电缆(CAT-CAT-CAT-CAT-CAT-CATEGORY)还是很有帮助的。

    重点在于,应用是在居民区,在那里不使用电缆(包括RJ45连接器),而是使用电缆,在现场建立与某种插座(无论可接受的是什么-这是调查对象)的连接(电缆通过墙壁插座, 在电缆接线到某种电线插座后,将应用安装在其顶部。

    因此,了解 更多有关电缆传输带宽的信息非常重要。 像往常一样,使用高级调制技术,它可以低于比特率...

    我希望这问题可以澄清一点。

    供参考:如果无法通过v3link可靠地处理带宽,客户必须考虑远程摄像机设备的BOM成本数字,包括通过传统以太网提供压缩视频流的MCU,而不是未压缩的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我正在研究这个问题。  请允许我几天看看我们是否有建议。  我们目前正在为此整理一些材料。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas,能否提供有关准备建议仍需时间的(更新)信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    很抱歉耽误你的时间。  我们不能承担验证特定电缆是否正常工作的任务。  我们可以提供定义通道的通道规格,并且可以围绕这些要求选择电缆。  也就是说,CAT6这样的设备可以正常工作,但需要与电缆供应商验证。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你说的一切都好!

    但传输带宽也是一个非常必要的规范问题,需要澄清电缆材料(评估版仅提供同轴电缆),以及能够评估电缆到板(连接器)的连接。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    那么,您到底需要我们提供哪些信息?  FPD链路通道通常以4Gbps的速率运行,电缆需要支持该速率。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,Nicholas,要进入一点重复模式。 必须指定传输带宽。 或者,在此线程中的前一条目中:传输频率。 既然这是一个很难的事实,就不会很难具体说明。 请注意,不同以太网类中的传输带宽低于bps-spec。

    此信息对于能够提供资金充足的建议(是否应使用v3link进行某种布线+连接(通过墙壁插口)非常重要。 TI仅提供基于同轴电缆连接的评估套件这一事实让我感到怀疑。 现在由你决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    您要查找的信息是否位于953数据表的8.1部分?

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示20 MHz到2.1 GHz ("高达4.16 Gbps")。 这有点模糊,最坏的情况是:甚至略高于CAT8标准。 从这一观点来看,我非常理解你早些时候所说 的"目前正在为此努力汇集一些材料"。 也是因为缺少基于STP的评估硬件。

    在当前的STP电缆类别中,可能根本不推荐使用4.16 GHz,这种假设是否正确? 但即使是CAT8符合方案,50欧姆阻抗要求又如何? 数据表仅对50欧姆电缆的建议特性进行分类。

    也许,目标应用可以在低于4.16 Gbps的速度下运行,因为背信道(用于基于GPIO的辅助传输至摄像机装置)的带宽要求可以降低,只是因为一些设计更改已经准备好允许这样做。 但为了能够评估这一点,必须更精确地制定带宽规格与比特率-同时考虑总成本(包括电缆和连接器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    您需要记住的是,FPD链路III包含2.1GHz正向通道频率和50MHz反向通道频率,这是产生大范围的原因。  我们指定低至20MHz的原因是,最多可按顺序发送5个1或0,这将显示为较低的频率。   

    至于我所提到的文档,我计划制作一些基本演示,但目前无法提供时间表。

    我们每个时钟周期发送2位,因此4.16Gbps的工作频率为2.1GHz,我们定义了50个受控阻抗的通道,因为这些器件基于我们的ADAS产品组合,而ADAS产品组合通常使用同轴电缆。 在STP配置中,电阻应为100欧姆。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时,已与客户进行了咨询。 他们决定遵循我的建议,不要在其应用环境中承担与v3link相关的风险。 因此,v3link不再属于技术概念。