This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪种设备适用于USB C型PD和数据通信以为移动电池充电?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085090/which-device-is-suitable-for-usb-type-c-pd-and-data-communication-to-charge-mobile-battery

主题中讨论的其他部件:TPS2.575万HD3SS6126

您好,

我想将USB Type C接口用于我的一个新产品应用程序。 我正在使用手机/平板电脑(USB  C型接口) 进行数据通信+为我的设备供电。

所需功能包括:1)移动/平板电脑电池充电+ USB通信; 2)电源 +与我的产品通信  

对于上述应用,请推荐TI系列的支持设备。

谢谢,顺祝商祺

Shashi Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    TPS2.575万和以下参考设计可能是一个很好的起点。 将PD控制器和电池充电器解决方案配对,从而实现全面的解决方案。  

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的及时支持。  

    我从本文中得到的信息是,它仅提供USB C型供电(PD)解决方案。 但我正在寻找一种同时具有USB C型供电(PD)+ USB C型数据通信(枚举)的解决方案。请参阅更新的图像。

    在这里,我想在应用程序产品需要数据通信的同时为移动电池充电。

     

    如果你能帮我解决这个问题,那就太好了。

    谢谢…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以很容易地在参考设计旁边添加3.0 数据路径。 您只需在TPS2.575万旁边添加一个USB MUX或转驱动器,然后将USB3线路从连接器通过此器件进行路由。 可能需要TPS2.575万控制方向,但这就是它。  

    您的USB数据要求是什么? 您希望支持哪些速度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    以下是我的USB数据速度要求:

    A到C之间:USB 3.2 数据速度(10 Gbps),带PD和  

    A到B之间:USB 2.0 数据速度(480 Mbps)  

    注:此整个应用程序由总线供电(B通过A提供电源), 而移动适配器( 块"C")不可用。  

    感谢您对该问题的友好答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2和USB 3是分开的信号,为什么需要mux?  

    A (USB3)至C

    A (USB2)至B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要使用MUX或集线器,因为我们需要在包含2.0 到3.1 的C中进行完整配置(USB C型)。

    因此USB 2.0 在A到C 和A到B之间的两个点都可用

    请为以下查询提供建议。

    1)移动电话是否 通过VBUS提供+5V,3A输出?

    2) 移动电话必须始终处于哪种模式 (DFP,UFP或DRP)?

    3)我必须在哪种模式下设计设备(DFP或UFP或DRP)?

    提前感谢您的支持。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是的

    2:DRP

    3:您的设备也处于DRP模式。

      我们为USB2和USB3提供USB mux HD3SS6126。