This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:DS90LV001需要输入100ohm端接和输出端接,对吗? 与DS10BR150比较

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089771/ds90lv001-both-input-100ohm-termination-and-output-terminate-are-needed-for-ds90lv001-is-it-right-comparing-with-ds10br150

部件号:DS90LV001
主题中讨论的其他部件: DS10BR150

您好,  

   在DS10BR150,中 ,100Ω Ω 输入端接和100输出端接均集成。Ω,但对于DS90LV001,没有任何芯片内端接。

  这是否意味着在 设计500MHz LVDS信号时必须同时添加外部100输入端接和100输出端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    仅在输入端需要终端电阻器。 它应与传输线路的特性阻抗(90Ω Ω 至110Ω Ω)相匹配。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David;

    为什么DS10BR150集成了100输出端接,但DS90LV001不需要100欧姆输出端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此部件上的输出电阻有助于将输出阻抗与传输线路阻抗相匹配。  这对于良好的变速器特性是必要的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 对以下消息感到困惑。以下评论是否意味着最好在DS90LV001上添加100ohm输出端接?

       


    此部件上的输出电阻有助于将输出阻抗与传输线路阻抗相匹配。  这对于良好的变速器特性是必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    内部100欧姆电阻器提供后端接。 这种后端接,在接收器处具有100欧姆端接和受控的跟踪阻抗,从信号完整性的角度提供最佳的信号调节。 否则可能会出现反射-由于阻抗不匹配。

    另一方面,正常缓冲区(如DS90LV001)的数据速率要低得多,因此满足严格阻抗控制的环境并不是一个问题,因此在其输出端接时不需要100ohm。

    谢谢

    David