This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:用于DP接口的信道交换

Guru**** 2925060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089173/sn75dp159-lane-swap-for-dp-interface

部件号:SN75DP159

你好,团队成员

您能否帮助检查车道交换功能是否也适用于DP信号? 客户是否应该特别注意到某些事项? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是源还是汇设计?

    为什么要使用DP159来支持DP? 为什么不将DP141或142用于DP?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    它用于源应用程序。 DP159是其MP项目的常用设备,客户希望了解其可行性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DP159不是适合此设计的设备,因为其输出不符合DP标准,如果其源输出符合DP标准,则应考虑DP141或DP142。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    但是,此应用说明提供了一个将DP159用于DP源应用的示例,并且客户以前也在源端使用DP159作为DP重新计时器。

    www.ti.com/.../slla358

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应用手册是为DP159编写的,将在汇侧使用,如下所示。

    由于DP159输出不符合DP标准,并且使用DP159作为DP再计时器的复杂性,我不建议将DP159用作源端设计的DP再计时器解决方案。

    谢谢

    David