请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN75DP159 你好,团队成员
您能否帮助检查车道交换功能是否也适用于DP信号? 客户是否应该特别注意到某些事项? 谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,团队成员
您能否帮助检查车道交换功能是否也适用于DP信号? 客户是否应该特别注意到某些事项? 谢谢你。

你好,David
但是,此应用说明提供了一个将DP159用于DP源应用的示例,并且客户以前也在源端使用DP159作为DP重新计时器。