This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215-Q1:D1M,D2M和D1P,D2P引脚连接方法

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215-Q1, TUSB217-Q1, TUSB213-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090461/tusb215-q1-d1m-d2m-and-d1p-d2p-pins-connection-method

部件号:TUSB215-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB217-Q1TUSB213-Q1

您好,
出于某些原因,我们设计 tusb215-Q1的电路 ,如下图所示,即 tusb215-Q1的第9和第10引脚 未连接,第5和第6引脚分别连接到DP和DM信号线路。
这是我们这么做的原因,因为我确认了在 tusb215-Q1内D1M-D2M和D1P-D2P是通过金属线物理连接的。在这种连接方法中,我们测试了眼图,也可以。
 tusb215-Q1是否可以 这样使用? 我知道数据表中推荐的使用方法可能有一些细微的差异,但风险是否更大?
由于我们的产品经过设计,如果我们现在对其进行修改,将需要重复许多认证,这会更麻烦。因此,请进行详细评估。
谢谢!

当出现tusb215-Q1时,从眼图结果来看,薪酬已发挥作用。
以下是使用预通道电缆进行的近端眼测量设置。交流电压提升电平= 3,直流电压提升电平=低(40mV)。

预通道电缆= 1 m :

预通道电缆= 4 m :

没有tusb215-Q1,我们没有测试眼图。

事实上,我们之前曾向tusb217-Q1询问过相同的问题,并收到您的以下回复(TUSB217-Q1:D1M,D2M和D1P,D2P引脚连接方法):

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如前所述,不建议使用此设备,但此设备可能可以使用。 测试结果(功能图和眼图)可能与典型设计不同。 请记住,TUSB215-Q1和TUSB217-Q1有一些差异。 总线上有另一个USB BC 1.2 控制器时,不应使用TUSB215-Q1。 TUSB215-Q1具有一个CDP控制器,该控制器始终启用,并可能干扰CDP功能。 如果需要使用调谐,您可能需要考虑使用TUSB213-Q1。