This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33:3.3V至2.5V电平转换器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G34, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087011/sn65lvds33-3-3v-to-2-5v-level-shifter

部件号:SN65LVDS33
主题中讨论的其他部件:SN74AUP1G34SN74LVC1G34

团队成员,你好,寻求帮助。  

负载电阻器设置为在最大输出电压下IOH/IOL不超过+/-1mA。 钥匙是CC补偿电容器。 理想情况下,R1 x CC = R2 x Cin。由于20pF是最大RTG4 MSIOD输入电容,因此我按Cin = 15pF的比率进行了调整。 CC的值需要通过实验室中的测试进行验证。 它是最佳波形曲线的唯一"关键"选择。 我使用了1 % 电阻器,但它们很容易是5 %。时钟将是40MHz,我们最需要的情况是80MHz。  

电气特性 第5页请参阅下文,VOHmin (@IOH =-4mA)= 2.4V,VOLMIN (@IOL = 4mA)= 0.4V。这是最差情况分析的正确参数

或者,我需要使用图7和图8进行最坏的情况分析。例如, 我需要从图中输出为2.5V,输出电流应在16mA左右。请确认我是否需要使用+/-4mA或16mA进行最坏情况分析。请参阅下文  

 

 

 

 FPGA输入电平,请参见下文...

 

下面我们在您的IC和FPGA之间添加了分压器。 "电压电平转换器"我需要确保我的溶液剂量不会影响您的IC进行最坏情况分析。  

希望您的善意帮助。

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    请让我看看这个问题,明天再与您联系。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论其直流额定值如何,逻辑输出都设计为驱动像CMOS输入这样的小电容负载。 一般来说,任何不超过70 pF的情况都是正常的。

    一种更简单但更昂贵的替代方法是使用具有过压容限输入的缓冲器降低电压,例如SN74LVC1G34或SN74AUP1G34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记

    我会将表中的值作为最坏的情况分析。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    例如,我们需要2.5 输出,您需要最大4 mA (数据表)。但是,如果您查看数据表中的2个图形,了解输出电压和输出电流,您需要2.5 电压输出和大约13mA输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我认为EC表对于 最坏的案例分析更准确。 EC表规范表示,IOH为4 mA时,VOH最小电压应为2.4V。