This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408A:Vcc-I电源不存在时输出端口的状态? (如果\reset引脚被拉至VCCP。)

Guru**** 2535200 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089385/tca6408a-tca6408a-state-of-output-port-when-vcc-i-power-is-not-present-if-reset-pin-is-pull-to-vccp

部件号:TCA6408A

你(们)好 我有一个相关的问题。

当主控制计算机及其I2C总线和VCCI引脚随附的电源断电时,TCA6408A输出端口需要保持高电平。

如果\reset引脚被拉至VCCP (而不是拉至VCCI),输出端口寄存器设置是否会保持不变,即使VCCI电源中断,输出端口仍保持高电平?

我期待着很快收到您的回复。谢谢。

此致,

Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki,您好!

    在内部,重置引脚参考VCCI电压:

    因此,当VCCI未通电时,将触发重置条件,设备将认为它正在重置。 在重置设备时,会将寄存器重置为其默认状态,并将所有端口设置为输入端口。

    为什么需要端口供电? 您是否可以将一个较弱的上拉电阻器连接到本应接通电源的引脚上? 这样,当端口变为输入端口时,上拉电阻器将保持信号高。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我理解。

    我犯了一个错误,因为我看到了结构图,并确认VCCP和RESET是PowerOnReset的输入。

    当然,重置引脚的输入阈值取决于VCCI,因此我了解它将被重置。

    连接到Gout引脚的设备具有将信号"低"设置为"高"的顺序规则。

    如果连接了上拉电阻器,则无法满足此顺序。

    因此,我想采取一种方法,而不是连接上拉电阻器。

    我正在考虑向VCCI和VCCP提供相同电源的措施。(重置引脚是向上拉至VCCI。)

    然后,主计算机和I2C上拉(此电源可能关闭)的电源将与VCCI不同。

    电源将会不同,但如果它们符合电气特性,是否正常?

    或者,VCCI与主电源或上拉电源(可以关闭)之间的差异是否会导致TCA6408A出现故障或故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我在可视化此设置时遇到问题。 如果可能,您可以绘制带有电源标签的方框图,以便我可以看到您正在讨论的内容。

    听起来您想使用VCCI为该设备供电,然后将SCL和SDA接至另一个电源,该电源可以打开和关闭。 只要SCL和SDA上拉电压不超过VCCI电压,这将是正常的。 此针脚设计为在设备仍接通VCCI电源时拉低电平。

    我唯一想补充的是,当SDA/SCL导轨被拉回电压时,应该在总线上发送9个时钟周期和一个停止条件。 这将重置所有设备的状态机,以便您可以从清除状态开始通信。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    抱歉,这里是方框图。

     

    我可能理解您之前的回答。

    “只要SCL和SDA上拉电压不超过VCCI电压,就可以正常工作。”


    我无法理解下面的句子。 您能解释一下吗?
    「我唯一想补充的是,当SDA/SCL导轨被拉回电压时,你应该在总线上发出9个时钟周期和一个停止条件。 这将重置所有设备的状态机,以便您可以从清除状态开始通信。"

    此致,

    Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki,

    方框图B很好,看起来我们在同一页上。 我最后一句话的意思是,当您的控制器通电时,在V18D 循环低电平然后高电平后,它应该在总线上发送9个时钟周期和一个停止条件。 这是为了重置目标器件上的内部I2C总线状态机。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我很理解。

    感谢您多次回答。