This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:正常模式下I/O电源电流的测试条件

Guru**** 2813355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089437/tcan1044v-q1-test-condition-of-i-o-supply-current-in-normal-mode

部件号:TCAN1044V-Q1

您好,

此问题与以下外部E2E线程相关。
  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/108.9413万/tcan1044v-q1-i-o-supply-current-in-standby-mode</s>1044

在TCAN1044V-Q1的数据表中,显性和隐性情况下正常模式下的I/O电源电流,如下图所示。

在此表中,在隐性情况下,测试条件下的"TXD=0V"描述是否应为"TXD=Vio"?
如果是,您是否可以通过检查TCAN1044系列中其他器件的数据表来修改数据表?   

此致,Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taki-san,

    不错的地方 我需要检查此测试的实际条件。 对于IO状态不直接影响CAN驱动器状态的设备,可能使用了特殊配置(例如,t> TDTO时TXD保持低电平)。 这可能允许进行一些最坏情况的测量,但我必须再次检查以确定。 我最迟将于明天就此问题与您进行讨论。  

    此致,
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taki-san,

    看起来这只是数据表中的打字错误。 IIO_隐性 测试使用TXD = Vio完成。 我们将在下一个数据表修订版中更正此问题。  

    此致,
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,
    感谢您 制定修改数据表的计划。

    下面的Excel显示了带有打字错误的文档编号列表。  我很高兴帮助您确定应修改的设备。

    e2e.ti.com/.../Typo_5F00_TCAN1044xxx.xlsx

    此致,Taki