This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:SGMII

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090046/tmuxhs4212-sgmii

部件号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他部件:HD3SS3412A

大家好,

TMUHS4212是否支持SGMII?

 HD3SS3412A的数据表显示“支持XAUI和SGMII”,但我在TMUXHS4121中找不到这一点,因为它的带宽比 HD3SS3412A更宽 。

此致,

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,TMUXHS4212也应支持。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到。 感谢您的澄清。

    此致,

    Shota Mago