This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI1520:最大功耗icc (最大)

Guru**** 1091470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090194/pci1520-max-power-consumption-icc-max

部件号:PCI1520

您好,支持团队,

我的客户需要最大功耗,PIC1520IZWT的ICC(max)。 您可以支持吗? 如果没有规范,则假定值非常有用。

谢谢!

池田浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    池田山,您好!

    先前的热分析数据是我在另一个E2E案例上发送给您的,要求的最大值为1.4W。 因此我认为最大功耗为1.4W。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-桑

    感谢您的支持。 您能否告诉我最大功耗为1.4W时的VCC电压状况?

    谢谢!

    池田浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    池田山,您好!

    这是很久以前做过的,我们相信这是在3.3V内核和IO下完成的。

    此致,Nasser