This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:SGMII恢复时钟

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090847/dp83867is-sgmii-recovery-clock

部件号:DP8.3867万IS

您好,

在我们的设计中 ,DP8.3867万IS用作SGMII配置,对于SGMII配置,我们需要从CLK_OUT引脚获得125MHz的恢复时钟。 这是否可行? 另请提及配置设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ibrahim,  

    是的,可以将125MHz恢复时钟输出到CLK_OUT引脚。 可以通过将寄存器0x0170设置为等于0x0010来执行此操作。 由于寄存器0x0170是扩展寄存器集的一部分,因此必须使用 数据表8.4 .2.1 8节中所述的顺序,也在此处列出:

    1.将寄存器0x0D写入值0x001F。

    2.将寄存器0x0E写入值0x0170

    3.将寄存器0x0D写入值0x401F。

    4.将寄存器0x0E写入值0x0010。

     数据表的8.3 3节介绍了CLK_OUT引脚的其他可能配置。  

    谢谢!

    David